This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:空的复位矢量调用 BSL 不起作用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588510/msp430fr2632-empty-reset-vector-invokes-bsl-doesn-t-work

器件型号:MSP430FR2632

您好!

我正在使用 MSP430FR2632、并希望使用 BSL 脚本编写器对固件进行编程。 UART 连接到 USB 控制器(FTDI 芯片)。 当 我 在从软件应用程序调用 BSL 后使用 BSL 脚本编写器对器件进行编程时、一切正常! 但是、当我有一个空器件(复位矢量=空)时、我无法使用 BSL 脚本程序对器件进行编程! 如果 我是对的、则 EMPthy 复位矢量应调用 BSL。

当我发送批量擦除时、我没有得到任何响应。 我在器件进入 LPM4之前的10秒内执行编程!

我应该怎么做? 谢谢、Ronald

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些 FR2xx 器件在复位矢量为空时调用 BSL、有些则不调用 BSL。 SLAU319中的表1已过时、未提及 FR2632。 因此、您似乎必须使用 BSL 进入序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这也是我注意到的! 但在其他文档(如 slau610c)中、他们提到所有 FR26xx 都具有此功能! 请参阅第3.3节"空白器件检测"。