This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:模拟引脚上的不必要电压

Guru**** 2544960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587406/msp432p401r-unwanted-voltage-at-analog-pin

器件型号:MSP432P401R

我正在尝试从传感器读取模拟电压、因此我设置了 ADC14、我确实在 MEM[0]中获得了一个值、但我意识到无论什么、它都保持不变。 我从 P5.4上断开了我的传感器、P5.4是我用来读取输入的引脚、我使用万用表检查引脚上的电压、我看到我有大约2V 的电压、因此 ADC 只读出这一数据。 这以前发生过、我设法通过触摸引脚的接地来使其工作、这样可以将引脚保持在接近0V 的水平、从而使我能够正确地从我的传感器读取输入。 我再次尝试了这种方法、由于它连接到接地端、它会在 MEM[0]中使我接近0、但一旦我断开接地、它会返回到大约2V。 我还尝试将该引脚设置为通用输入引脚、但它仍然在引脚上提供电压、而无需将其连接到任何器件。 我不知道还有什么要尝试。 任何建议都将有所帮助。 感谢您的提前帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多
    您能否确认其他 IO 是否按预期工作、或者您的所有 IO 是否都以这种方式工作?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    其他 I/O 引脚工作正常。 我实际上使它正常工作。 很明显、当我使其工作时、最初我没有接地、而是连接到+5V。 出于某种原因、将其复位为接近0V、以允许 ADC 正确读取传感器。 我不太确定为什么会这样、我想知道这是否是电路板中的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多
    我很高兴它在工作。 如果您使用的是 LaunchPad 或目标板、您是否可以更具体地了解您提到的5V 连接?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 LaunchPad。 我的意思是5V 连接只是电路板本身上的5V 引脚之一。 我只需使用一根连接到该5V 引脚的导线、然后点击 ADC 引脚。 不过、我不是每次都需要使用。 我昨天做了这件事、从那时起就很好了、但我仍然从引脚上听到一些尖峰的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     费尔南多

      请注意、您无法将5V 电位直接连接到任何 MSP432引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜您首先损坏了 ESD 二极管、然后突然弹出了 ESD 二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我应该在检查数据表之前先检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我最初没有连接5V 电压。 一旦我设置 ADC、它就会给我这个问题。 我甚至设置了另一个引脚、但也发生了同样的情况、但该引脚上的电压较小、但不够小、无法忽略不计。 当我将5V 电压连接到它之后、它肯定会突然出现、这可能会解释噪声的突然尖峰。