This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:MSP430G2955

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587900/msp430g2955-msp430g2955

器件型号:MSP430G2955
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

您好,戴尔斯,

 

我是 MSP430的初学者、现在我想配置 SPI 接口以便能够与 LCD 通信、 我已经从 MSP430ware 下载了一个代码并查看了示例代码、 在注释中、它说这一行是一个8位 SPI 主器件、但是如果我在数据表中没有清除 UC7BIT、它是7位、并且我还看到没有针对 UCMODEx=00的配置、它不是3引脚模式

UCA0CTL0 |= UCCKPL | UCMSB | UCMST | UCSYNC; // 3引脚、8位 SPI 主器件

请向我解释我不理解的内容。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当该位没有置位时、为什么它应该清零 UC7BIT?
    同样、UCMODE 也不会改变其初始值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢克莱明先生回答我、我的困惑在于、当我在 msp430g2955.h 上打开 UC7BIT 声明时、我发现 UC7BIT 设置如下:
    #define UC7BIT (0x10) /*异步。 模式:数据位0:8位/ 1:7位*/
    这意味着根据数据表、它为7位、如下所示:
    UC7BIT 位4字符长度。 选择7位或8位字符长度。
    0 8位数据
    1 7位数据
    对 UCMODEX 来说同样、这意味着所有位都被清除、不会根据头文件进行设置、或者我在这里缺少什么、请不要进行设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南中记录了这些位的初始状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您、我发现初始状态通过 PUC 切换的方式重置为0x00