This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:A 与技术规范相矛盾

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587467/msp430f6736a-a-contradict-specification

器件型号:MSP430F6736A

大家好。

在 MSP430F6736A 数据表中,我对 ADC24B 的功能感到困惑。

在表4-3和4-4中、VREF 引脚显示为输入端口。

但是、在表4-5中、VREF 引脚显示为输出端口。

当 SD24REFS=1时、如果 VREF 引脚可用作输出端口、我希望将 VREF 用作基准电压发生器。

我担心使用 VREF 会对 ADC24B 的值产生一些转换误差。

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VREF 可以是内部的、也可以是外部的、因此该引脚实际上是 I/O

    数据表建议在使用内部基准电压时在 VREF 上使用电容器。 如果您自己的电路在该电路上添加了自己的负载、则应相应地增大电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。
    当我连接一些外部负载时、VREF 上的压降令我感到担忧。
    我在数据表中找不到内部电阻值或 VREF 的驱动能力。
    如果可能、请告诉我我们可以从 VREF 引脚提取的电流限制值。
    此致、
    马萨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然,没有具体说明这一点。 因此、如果您使用的是 VREF、则应添加缓冲器(例如、具有单位增益的运算放大器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我们将添加一个高阻抗输入缓冲器。
    谢谢