This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:MSP430FR5994和 MSP430FR59941之间的差异

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59941, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588063/msp430fr59941-difference-between-msp430fr5994-and-msp430fr59941

器件型号:MSP430FR59941
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

大家好、团队、

我正在尝试为  客户了解 MSP430FR5994和 MSP430FR59941之间的区别。  

941是否是-94的更新版本、如果是、这两者之间有何变化? 我并排比较了数据表、无法区分它。 除了铅球涂层之外、我看不到任何差异。  

我是否遗漏了任何东西?

感谢 你的帮助。

此致、

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishen、

    器件数据表(SLASE54)的表3-1显示了 MSP430FR5994和 MSP430FR59941之间的差异:

    可以看出、不同之处包括 BSL 接口。 MSP430FR5994具有 UART BSL 接口、 而 MSP430FR59941具有 I2C 接口。  

    此致、  
    Caleb Overbay