This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430FG4618/F2013 + CZ-EMM2

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618, MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587714/ccs-msp430fg4618-f2013-cz-emm2

主题中讨论的其他器件:MSP430FG4618MSP430F2013

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。 我在寻找 有关 MSP430FG4618/F2013 + CZ-EMM2的一些帮助。 我在这方面完全是绿色的,但我必须在学校的一些课程上做到这一点。 我不知道如何连接这个、也不知道如何编程这个。 CZ-EMM2是读卡器。 我需要使用开门进行类似的程序。  对我的坏账来说,如果这种后制动,一些规则会删除它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您将在此应用中使用 MSP430FG4618或 MSP430F2013。 这些器件差别很大、每个器件都提供不同外设和功能的组合。 首先、我将缩小您将使用的器件的范围。

    然后、TI 提供用于评估的 LaunchPad 和目标开发板。 这是在获取硬件开发时的第一个起点。 如果  您决定使用 MSP430F2013 ,我建议您查看 MSP430 LaunchPad 超值系列开发套件。 如果您决定使用 MSP430FG4618、TI 可提供 适用于 MSP430F4x MCU 的 MSP-TS430PZ100 - 100引脚目标开发板。  

    最后、一旦您确定了器  件、MSP430ware 将在整个 MSP430产品系列中提供各种示例、用于演示如何正确使用 TI MSP430器件上的外设。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    请注意、  

    Caleb Overbay