This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:CCS/MSP432P401R 编程

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586378/ccs-msp432p401r-ccs-msp432p401r-programming

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我将此器件与 CCS 7配合使用、并且在对这些器件进行编程时遇到了巨大问题。 有些电路板正常工作、有时甚至是其他电路板、大多数电路板根本不工作。

我想知道我是否使用 CCS 6.1.1、而不是可以对所有器件进行编程。 您能告诉我这个器件和 CCS 7发生了什么情况吗?

谢谢、

多尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否遇到任何错误? 您是否尝试过新的 USB 电缆? 闪烁示例是否会发生这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它说、它无法连接到器件。 在不同的机器上尝试、结果相同。 最初、我的 PCB 上可能有一些问题;一切都很好、只是这个可怕的问题、这不允许我完成任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您在 Launchpad 上使用芯片、Launchpad 的颜色是什么?  如果为黑色、则该板上的预量产 XMS 芯片将折旧、以利于新的量产版本(红色 MSP432 Launchpad 上提供)。  这可能是因为较旧的 CCS 软件而不是较新的 CCS 会对您的电路板进行编程。  请参阅以下链接以了解有关此内容的更多信息:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XMS432_Support

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/411030

    这是您所看到的一种可能。  希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试使用 MSP432对自己的电路板进行编程、并将 LaunchPad 用作 JTAG 编程器。

    如果我在 UART 上使用旧的 MSP 430编程器、我会遇到类似的问题;它不是处理器、而是 CCS 7中的软件或编程器固件。

    现在我正在使用 CCS 6.6.1进行调试,我可以使用 MSP432对所有板进行编程;只要我转到 CCS 7,程序员固件就会更新,并且我有一些板可以进行编程。

    我在 CCS 7中进行编码并在 CCS 6.1.1中进行调试,非常复杂。 我担心的是生产方面、我将使用最新的 Unicode 编程器、顺便说一下、这个问题也是一样的。

    谢谢、

    多尔