This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:需要了解 MSP-EXP430fr6989的工作温度范围。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587656/msp430fr6989-need-to-know-operating-temperature-range-of-msp-exp430fr6989

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989

您好!  

我需要进行一些测试、并将 Launchpad 暴露在温度范围内。 我知道数据表显示了微控制器的工作温度范围。 但我没有关于所有 LaunchPad MSP-EXP430fr6989的信息。 因为应该有一个适合的范围、适用于其中的每个组件。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    我们不会为 LaunchPad 规格温度范围。 它们是评估模块、用于室温下。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mike、
    那么、我真的不知道这种情况的温度限制吗? 没有文献? 甚至连估计都没有?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    由于这些电路板设计用于室温下的评估目的、而不是用于最终产品、因此我们没有在设计或构建具有扩展温度范围的电路板时考虑到这一点。  即使电路板上的所有组件的额定范围都是特定的、我们也不保证电路板或制造组件的额定范围是相同的。

    考虑到这一点、我们建议您在室温下使用 LaunchPad。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,Mike!
    谢谢!
    Sara。