This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471A:MSP430F67471A 中最快的闪存编程工具是什么?

Guru**** 2508595 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-GANG, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586848/msp430f67471a-what-is-the-fastest-flash-programming-tools-in-msp430f67471a

器件型号:MSP430F67471A
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-GANGMSP430-FLASHER

你好。

我有疑问。

我将 MSP-FET 和 MSP Flasher 用作闪存程序工具。

除了 MSP-GANG 之外、MSP-FET 和 MSP Flasher 的组合是否是最快的编程工具?

如果答案是"否"、您能告诉我除 MSP-GANG 之外的最快编程工具的组合吗?

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 MSP430的最快编程工具是我的 SBW+闪存器、5xx/6xx 的写入速率高达200KByte/sec。

    基准测试在这里... e2e.ti.com/.../2132101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zrno、

    感谢你的建议。

    我将确认这一点。

    我正在等待 TI 员工的意见。

    此致、

    UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UchIDA-k、

    除了 MSP-GANG 和 zrno 的 SBW+之外、具有 MSP430-FLASHER 的 MSP-FET 将是您最快的选择。 请注意、编程时间在很大程度上取决于所使用的命令的类型、方向和数量(即、命令越少、编程时间就越短)。 不建议使用多个复位和器件条目。 您还应参阅以下 E2E 帖子: e2e.ti.com/.../

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的答复。
    我知道。

    此致、
    UchIDA-k