This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:是否可以使用 ADC 通道进行自有频率采集?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587717/msp430fr6989-is-it-possible-to-use-the-adc-channel-for-an-aquisition-of-own-frequency

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

我想为测试执行封闭系统。 我知道不建议使用自己的工具来测量自己的参数、但它会起到冗余的作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    您是否尝试测量 MCLK 的频率? 我认为测量频率的最佳解决方案是使用 MSP430FR6989上的一个计时器的捕获/比较功能来测量频率。 您可以在 MSP430ware 示例 msp430fr69xx_ta0_capture.c 中找到相关示例 特定于此器 件系列的代码示例可在此处找到:MSP430FR5x8x、MSP430FR692x、MSP430FR6x7x、MSP430FR6x8x 代码示例(修订版 F)。

    此致、

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然... 我会尝试!
    谢谢 Caleb!