This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:无法实现例外的采样率并绘制波形图。

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-EXP430FR4133, BOOST-ADS7042, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587352/msp430fr4133-not-able-to-achieve-excepted-sampling-rate-and-plot-waveform

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133BOOST-ADS7042ADS7042

尊敬的所有人:

我将 BOOST-ads7042 与 msp430fr4133 开发板搭配使用、  并在项目"USB 示波器"中使用 Energia 进行编程

我使用 了 Energia SPI 库来连接 ads7042 、并且能够转换信号发生器的模拟正弦波值。

我已将 SPI 速度设置为8MHz、因此根据此设置、我需要实现500KSPS 的采样速度。

但 实际上、我无法实现它。

我只能绘制 高达50Hz 的正弦波。

波特率是否会影响 SPI 速度? 如果是、 我应该将其设置为什么?

如果不是、应采取什么措施来获得该采样速度。

请帮帮我。

此致  

Bharat

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat、

    在将数据发送到 USB 之前、您可能可以尝试使用示波器验证 ADC 采样率。

    您是否正在使用 MSP-EXP430FR4133 Lunchpad? 板载 eZ-FET 支持 UART 的波特率为4800到115200,波特率取决于目标配置和调试设置,请参阅 MSP 调试器 UG 表9: www.ti.com/.../slau647h.pdf

    此致
    Kc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharat、

    BOOST-ADS7042_Firmware 演示了 ADS7042的低功耗性能、而不是 MSP430FR44.2通过 UART 发送数据的能力。 就像它的位置一样、采样数据只会以9600波特率发送到主机 PC、每次 while 循环迭代一次、而不是每次采样。 为了改变这种情况、您需要将波特率提高到115200并在采样数据后立即发送数据、即使这样、您也会遇到瓶颈问题、因为波特率无法跟上采样速度。 此外、LaunchPad 只能支持最大250ksps、而不能支持所需的500k。 如果您继续使用 MSP-EXP430FR4133进行开发、则需要降低采样速度。

    此致、
    Ryan