This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M 控制器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587095/msp432p401m-controller

主题中讨论的其他器件:MSP432P401M、 MAX3221E

大家好、

   我正在使用自己的 MSP432P401M 控制器。 我有 MSP432 MCU 与 MAX3221E IC 的接口。 微控制器正在传输数据。 我已经在 DSO 上确认了这一点。 但电平转换器 IC 运行不正常(不提供输出)。令人惊讶的是、我还可以观察到我能够接收外部发送的数据(MAX322 IC 正在接收数据、但不发送)。我附上电路图的屏幕截图。

请对 FORCEON 和 FORCEOFF 连接的确切位置进行评论、并确认我们的连接是否正确? 如果连接错误、如果  是这种情况、我无法传输数据。 那么、FORCEON 和 FORCEOFF 引脚的正确连接是什么。 目前我没有连接 TVS824022 TVS 二极管和 C11、C12电容器。 那么、它们不会导致任何问题??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、请确保 EN~输入为低电平、否则器件将被禁用。

    当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF~高电平时、该器件在启用自动断电的情况下正常运行。 您能否检查无效引脚上的电压? 如果它为低电平、则意味着接收器输入不被视为有效的 RS232信号。

    您还可以尝试使用 FORCEON 低电平和 FORCEOFF~高电平、这将禁用自动断电功能。 然后、您可以判断问题是否与这两个引脚的状态有关。 在这种情况下、INVALID 仍可用于指示 RX 输入是否具有有效数据。

    通常、用于调试器件是否有问题。 您始终可以检查 V+、V-、C1-和 C1+。 V+应高于 Vcc、V-应与反相 V+相同、VCC 和 GND 之间的 C1-振荡、VCC 和 V+之间的 C1+振荡。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、