This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6777:开发套件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6777, MSP430F5529, MSP-TS430PEU128, MSP430F5229, MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587123/msp430f6777-development-kit

器件型号:MSP430F6777
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529、 MSP-TS430PEU128、 EVM430-F6779、 MSP430F5229、 MSP430F6779

您好!

我将开发基于 MSP430F6777微控制器的计量项目。 为此、我正在搜索一些低成本开发套件。 但我没有获得 基于该微控制器的任何开发、而是找到了基于 MSP430F5529的类似开发套件。 有人建议我该开发套件是否与 MSP430F6777类似、也请为开发套件提供一些建议。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arunraj、

    我可以提供的最佳建议是 EVM430-F6779或 MSP-TS430PEU128、选择取决于您希望 EVM 上已经有多少现有的计量开发。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的建议、但 EVM430-F6779是如此高的成本开发套件。 因此、我需要一些低成本开发套件、如 MSP430F5229。 一些基本接口足以满足我的项目需求。 我看到了 TI 推荐的开发板( www.ti.com/.../MSP-EXP430F5529LP )。 我能否使用此开发板开发 GPIO、UART 等一些基本外设...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arunraj、

    多个外设足够相似、因此您应该能够使用 MSP430F5529进行原型设计、但在某些情况下、您需要在 MSP430F6779或类似器件衍生产品上移植和验证您的解决方案、MSP430F6xx 型号没有低成本 LaunchPad 选项可用。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的澄清。 现在、我了解 MSP430F5529 LaunchPad 的局限性。 借助 MSP430F5529 LaunchPad、我将启动一些基本外设、如 GPIO、UART 等。 之后、我购买 MSP430F6779分置套件并开始我的项目。

    谢谢、此致、
    Arunraj K.