This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:SD24_A ADC DNL 和放大器的 MSP430AFE253特性;INL

Guru**** 2543670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587030/msp430afe253-msp430afe253-characteristics-of-sd24_a-adc-dnl-inl

器件型号:MSP430AFE253

你好!

我的问题是针对 TI 的员工提出的、他们可以准确地告诉我:

LSB 中的什么 DNL 和 INL 具有 MSP430AFE253内置 Σ-Δ ADC24?

PDF 仅显示偏移误差和增益误差。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    DNL/INL 值只提供给 ADC10/12 MSP430模块、而不是 SD24外设。

    此致、
    Ryan