This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:锁定 XMS432P401R 的工具链和驱动程序-版本 B

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-FET, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586777/ccs-msp432p401r-locking-down-tool-chain-and-drivers-for-xms432p401r---rev-b

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSPWAREENERGIAMSP-FETSEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

我有相当多的带有 Rev. B 芯片的黑色 MSP432 LaunchPad。  我了解到、随着驾驶员辅助系统在2017年6月或之前的某个时间被拉低、这些车辆正在折旧。

不过、我希望避免将这些内容扔进垃圾桶。 因此 、我 希望锁定正确版本的工具链(在 VM 下)、并防止该工具链自动更新。 我的理解是、所需的版本为:

CCS 6.1.1 (Windows)

MSP432器件支持文件6.1.0.6

MSPWare 3.30.00.18

MSP432 DriverLib 3.10.00.09

我是否需要存档任何其他文件、以便不仅支持432目标、还支持 XDS110?  如何确保 CCS 永远不更新? 6月17日之后是否有办法重新安装 CCS、或者在 CCS 和/或 Windows 安装失败时是否需要存档 VM 的副本?

此外 、对于 Energia、 XDS110和 MSP432 Rev. B 支持是否被 特定版本的 Energia 及时锁定?   或者、这些支持文件是否会在分发 文件中自动更新、从而可能在将来中断对修订版 B 版本的支持?   

提前感谢您考虑我的许多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    在 MSP432P401R 版本 B 芯片被弃用之前、您仍然可以更新所有想要更新的组件。

    一旦我们放弃版本 B 支持、您仍然可以安装现有/旧版本的 CCS、并注意不要在以下组件上安装任何更新(现在说的是 CCS7组件):

    • MSP432工具链
      • CCS MSP432闪存文件
      • CCS MSP432支持文件
      • MSP 调试探针驱动器(仅用于 MSP-FET)
    • TI 仿真器
    • SEGGER J-Link USB 驱动程序

    默认情况下、我无法准确命名将会删除支持的更新或 CCS 版本、但该帖子肯定会显示 E2E 帖子、并且可能 会显示有关如何在 CCS 中的错误消息链接的 TI 网站上继续内部开发的信息。 我们仍然强烈建议改用生产材料。

    一般来说、如果您坚持使用 CCS6.x、我不会看到潜在的问题 为了更好地适应未来需求(尤其是如果您希望继续使用更新版本的 MSP432P4xx 系列器件)、我建议使用最新的 CCS7.x 并转到已提供 DriverLib 和示例的 SimpleLink MSP432 SDK。

    不过、我不确定 Energia 策略。 也许另一位 TI 员工可以对此发表评论。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Bob Heilmaier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加到 Bob 的评论后、您可能会发现此 wiki 对 processors.wiki.ti.com/.../XMS432_Support 很有用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需添加到其他人的评论、请查看下面的 wiki 页面、该页面介绍了如何创建包含 CCS 和其他软件组件的整合包。 它还讨论了如何禁用 CCS 检查更新。

    processors.wiki.ti.com/.../Enterprise_distribution

    此致、
    拉斐尔