This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:适用于 MSP30G2553的 CC2530空气模块的示例项目。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587182/ccs-msp430g2553-sample-projects-of-cc2530-air-module-for-msp30g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:CC2530

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我正在测试 CC2530空中模块 BoosterPack。 我已经检查了其中的示例程序(例如、协调器、路由器和终端设备)。 但在 booster pack CD 文件中、我没有看到 MSP430 launchpad 的这些示例项目。 我需要知道如何创建简单的协调器、路由器和终端设备。 因此、请提供 MSP430 Launchpad 的示例项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yadhukrishnan、您好!

    如果 CD 未附带、则需要联系 Anaren、因为他们为此 BoosterPack 开发了硬件和软件。 www.anaren.com/.../A2530x24A_LPZ_Users_Manual.pdf

    您还可以尝试网状网络(ZigBee 和6LoWPAN)论坛、了解其在 CC2530资源方面的专业知识。

    此致、
    Ryan