This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:在保险丝熔断的情况下删除固件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586765/msp430f149-remove-firmware-with-fuse-blown

器件型号:MSP430F149

如果芯片上的保险丝已熔断、是否有任何可能的方法移除固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熔断的保险丝与 SBW/JTAG 访问相关。 不是 BSL。
    如果此芯片具有 ROM BSL、则可以使用 BSL 更新/擦除固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有方法可以通过 BSL 提取固件。 如果是、是否有相关指南? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您知道 BSL 密码/矢量表、则为是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有可能没有 BSL 密码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、因为矢量表不能为空(0FFh、0FFh... 0FFh)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、太棒了。 我想我在这里有一个死角。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有关您的器件的故事(从未使用过1xx 系列)。 但是、通常情况下、使用错误密码启动 BSL 会擦除器件、因此如果您只需要"使用熔丝删除固件"(我理解、擦除器件)、那么这是可以完成的。 但是、再说一次、我不知道您的器件和专用 BSL 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我想我要做的不是"删除"固件、而是将副本拖放到更多芯片上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已检查、并且由于错误的传递而没有 MSP430F149擦除。 也许你可以在这里找到一些东西...
    travisgoodspeed.blogspot。hr/.../msp430-bsl-passwords-brute-force.html