This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:在这里、我可以获取用于发送和接收数据的 UART 示例示例。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586851/ccs-msp430fr4133-where-i-can-get-sample-uart-example-for-sending-and-receiving-data

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR4133MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在这里、我可以使用 code composer studio 获取 msp430fr4133微控制器的 UART 示例代码。

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DC、

    下载并安装 MSP430Ware (如果尚未安装)。 在 CCS 内部转到 View -> Resource Explorer、然后转到 MSP430Ware -> Devices -> MSP430FR2xx/4xx -> Code examples or MSP430Ware -> MSP-EXP430FR4133 -> Examples or MSP430Ware -> Libraries -> Driver Library -> MSP430FR2xx_4xx -> Example projects。

    此致、
    Ryan