This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:代码迁移

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586731/msp430f5659-code-migration

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: Energia

大家好、我在 Atmel 环境中有一个使用 WiFi 模块(ATWINC1500)的开发项目、我想迁移到 MSP430F5659。 在迁移过程中、我会遇到什么问题?

此致、

Juan Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、如果它是汇编器、它可能会变得非常困难。 C/C++应该非常简单。 我建议使用 driverlib、这样您就可以避免学习两组寄存器名称。 ^μ A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 Arduino IDE 进行开发、则可以使用 MSP430 LaunchPad 目标相对轻松地将项目移植到 Energia (不支持 MSP430F5659)。 否则、您将面临大量的重做、因为平台之间的所有寄存器都不同。 时钟系统、通信方法、计时器外设等需要在新系统上重新编写和验证。 如果您遇到阻碍、至少需要参考现有项目、并且 MSP E2E 论坛随时可帮助解决问题。

    此致、
    Ryan