This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:时钟频率校准和修整

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586966/msp430fr2311-clock-frequency-calibration-and-trimming

器件型号:MSP430FR2311

大家好、团队成员

代表客户发布。

我们使用 MSP430FR2311 16位配置…。

 

我对时钟频率校准和修整有几个问题。

 

1.      当我使用16MHz 时钟时、时钟频率的容差是多少? 我在用户手册中看到、如果我在特定频率范围内运行、我实际上不需要软件调整功能。 我的理解是、16MHz 在该频率范围内。

2.      我是否需要在使用工厂校准值时做任何事情? 如果我将 DCOFTRIMEN 设置为0,是否足以让时钟在工厂校准期间使用 DCOFTRIM 值?

      看到时钟关闭了、运行速度慢。 因此、我必须使用演示板上的软件调整来使模块正常工作。 是否有任何建议可最大限度地减小误差?

 

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 FLL、它将设置乘法器、以便 DCO 以指定频率运行。
    选择范围可确保 FLL 能够达到这些频率、但您仍需要运行 FLL 或手动选择每个微控制器的所有值。

    用户指南第3.2.5节和第3.2.6节稍微解释一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    1.这是针对数据表表表表的表5-5中的各种源和温度范围提供的。
    2.请参阅代码示例 msp430fr211x_CS_[03/05].c、DCOFTRIM 是特定于芯片的修整、不需要更改。
    这取决于 FLL 基准、XT1晶振将最大程度地减小误差、但 REFO 将允许一些误差。 时钟的运行速度与预期的相比有多慢? 应根据用户指南第3.2.11.2节中的过程执行 DCO 软件调整。

    此致、
    Ryan