This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:DA

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586636/msp430fr2633-da

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我正在 MSP430FR2633 (定制设计的电路板)上进行开发。 我已设法使用 CapTIvate 设计中心生成接近检测代码。 问题出在这里-我已经浏览了生成的代码、但找不到引脚定义库或与 CapTIvate 通道(CAP0.1或任何形式)相关的任何类型的声明。 有人能帮我解决这个问题吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    CapTIvate 寄存器由 ROM 函数和预构建的 CapTIvate 库控制。 用户不应显式访问或更改它们、这是为了保护相关寄存器的操作和功能。 应在 CapTIvate 设计中心 GUI 的 ProxSensor 属性内执行所有初始化和调优。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!

    只是想澄清一下、如果我想使用其中一 个 CapTIvate 通道、是否可以在没有设计中心的情况下使用。 (精确- I 意味着已编程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码生成和传感器调优需要 CapTIvate 设计中心、一旦对系统的电容通道/元件进行了微调、固件就可以针对其他外设(计时器、通信等)进行更改、并可根据需要编程到尽可能多的单元。

    此致、
    Ryan