This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430f5529:在何处查找有关 TI Resource Explorer 的信息和发布问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586479/msp430f5529-where-to-find-information-and-post-questions-about-the-ti-resource-explorer

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:TDC7200EVMMSP-EXP430F5529LP

您好!

我收到了 MSP430F5529LP、该器件试图实施 ISR、以便从 TDC7200EVM 获取测量值。

我迷路了、但给我的印象是、RTFM 鼓励这样做、所以我正在尝试。

我在确定如何对 Resource Explorer 中呈现的 PDF 执行字搜索时遇到了困难。 应该简单一点吗? 因此、要么我是个白痴、要么看不到明显的事实、要么用户界面上有一个很大的漏洞(我的钱是用"白痴"来支付的)。

这导致了另一个问题、即在哪里发布有关 TI Resource Explorer 的问题?

我只是一名老龄化的编程人员、试图进行尽职调查-感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、B Lench、

    我看到您正在跨多个论坛解答此问题: e2e.ti.com/.../586394

    由于 Resource Explorer 是嵌入在 IDE 中的产品、因此有关它的问题很可能会定向到 Code Composer Studio 论坛、但我可能会帮助解决您的 PDF 字搜索问题。 通过嵌入的 Adobe Acrobat PDF 查看器、我可以只需单击放大镜或使用快捷方式 Ctrl+F 即可开始单词搜索。 您也可以使用文献编号在 Internet 浏览器中查看文档、或将单独的副本下载到系统中、以使用您喜欢的 PDF 查看器进行调查。 请随时将您可能遇到的任何 MSP-EXP430F5529LP 问题发布到 MSP 论坛。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    感谢你的答复。 另一个论坛上的问题没有得到答复。
    请访问此链接"dev.ti.com/.../
    在这里、我们可以看到文档中的"公开"一词(红色)。 如果我使用搜索窗口/放大镜并输入"已曝光"、它将离开当前文档。
    我不是通过 IDE 访问 Resource Explorer;这种关系从未如此明显。
    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我现在知道您使用的是在线 Resource Explorer、在这种情况下、您必须在新选项卡(文档查看器的右上角、文档名称的右侧)中打开文档或下载文档的副本。 即使这样、也应该注意到、使用搜索工具无法找到来自图像的文本、LaunchPad 快速入门指南中的几个字就是这种情况。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan!
    我花了一分钟在"自定义和控制 Chrome "菜单选项上找到"查找"选项-但它有效! (...在图像中未嵌入的单词上)。
    谢谢、
    Bill