This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:缺少 SYSRSTIV 头文件值定义

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586490/ccs-msp430fr5969-missing-sysrstiv-header-file-value-definition

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

不确定这应该在 CCS、编译器还是 MSP430论坛中...

 SYSRSTIV 缺少 ACCTEIGF (30h) IV 定义、即 SYSRSTIV_ACCTEIGF 不是 defined.in MSP430FR5969的器件头文件-同一系列中也使用此 IV 值的其他器件很可能会缺少 ACCTEIGF (30h) IV 定义。

更多详细信息、请参阅"MSP430FR59xx 混合信号微控制器"(SLAS704F–2012年10月–2017年3月修订版)、第65页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我可以在 msp430fr5969.h 文件__MSP430_header_version__1198中看到它的定义。 您能否确认您的头文件版本(msp430fr5969.h 的第59行)以及您在 CCS 中安装了最新的更新?

    对此,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊。 有一点 mea cupa (请注意我的 OP 中的细微拼写错误)、但即使更正了该错误、我的项目中的某个位置也存在问题、该项目已通过 CCS5升级为6至7、而现在是7.1、仍然存在对7.0的持续路径引用、 但是,我一生中,我都找不到它。

    我已经通过在旧的 ccs7和 ccs7路径名称中添加一个"- old "后缀来更改这些名称、这会破坏声明查找。

    GUI 中未显示任何内容、因此我将介绍各种 CCS 项目文件...  

    顺便说一下、我在1199、我已经完成了一个项目清理和构建所有...


    嗯...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的世界-无法找到工作区引用旧目录的原因、即使在搜索所有文件后也是如此、因此创建了新的工作区并导入了项目...

    这导致吉特把它的玩具从婴儿车和 Codan 中取出来,使它的行为有点不正确,但现在世界已经开始感到好奇,最近的定义正在得到解决...

    我认为 Eclipse 关于工作区损坏/可疑的问题早已解决,但显然不是...

    总之、有机会删除所有旧版本的 CCS、MSPware 等、并创建和加载新工作区。

    对于浪费的时间表示歉意...