11.2.3启动 DMA 传输每个 DMA 通道都通过 DMAxTSEL 针对其触发源进行了独立配置。 只有当 DMACTLx DMAEN 位为0时、DMAxTSEL 位才应被修改。 否则、可能会发生不可预知的 DMA 触发。 表11-2说明了每种模块类型的触发操作。 可用触发器列表及其相应的 DMAxTSEL 值请见器件专用数据表。 选择触发器时、触发器一定不能已经发生、或者传输没有发生。
应改为:
11.2.3启动 DMA 传输每个 DMA 通道都通过 DMAxTSEL 针对其触发源进行了独立配置。 只有当 DMAxCTL DMAEN 位为0时、DMAxTSEL 位才应被修改。 否则、可能会发生不可预知的 DMA 触发。 表11-2说明了每种模块类型的触发操作。 可用触发器列表及其相应的 DMAxTSEL 值请见器件专用数据表。 选择触发器时、触发器一定不能已经发生、或者传输没有发生。
此外:
器件专用数据表- msp430fr5994.pdf -省略了第135页的脚注: "当用字指令写入 DMAxSA 时、位19-16被清零。" 插入到每个 DMAxxAH 行中。
如果未清除位19-16、则仍需要脚注进行澄清。