This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746A:F6746A 引脚的 PCB 设计指南

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD, TIDM-THDREADING, MSP-TS430PEU128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586334/msp430f6746a-pcb-design-guidelines-for-f6746a-pins

器件型号:MSP430F6746A
主题中讨论的其他器件:TIDM-3PHMTR-Tamp-ESDTIDM-THDREADINGMSP-TS430PEU128

您好!

我们能否为特定器件 MSP430F6746AIPEU 提供 PCB 设计指南?

客户需要确切了解如何设计引脚焊盘和间距。

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    建议客户使用 MSP-TS430PEU128作为硬件连接的模板、但我们了解到、这不会对引脚垫和间距有所帮助、因为它是带有插座连接器的目标板。 遗憾的是、该产品的质量和封装页面还缺少 LQFP (PEU) 128引脚封装的 CAD/CAE 符号。 数据表的第174页提供了满足间距要求的封装尺寸、焊盘尺寸应该接近相同的尺寸或者比引脚本身大一点。 请客户参阅 TIDM-3PHMTR-Tamp-ESD 或 TIDM-THDREADING CAD 文件(EAGLE)、以获取正确 PCB 布局的示例。 焊盘间距为1.4mm x 0.3mm、间隔为0.2mm (0.5mm 间距)。

    此致、
    Ryan