请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR4133 主题中讨论的其他器件: MSP430G2553
我已经尝试过各种代码来为 msp430fr4133配置时钟、因为我只知道如何在 msp430g2553中实现它。 您能指导我进行这方面的工作吗?
//-------- 配置时钟--- //
//设置 DCO 时钟= 1MHz //
IF (CALBC1_1MHz=0xFF || CALDCO_1MHz=0xFF) //如果校准常数被擦除
while (1); //请勿加载,陷阱 CPU!!
BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ; //设置范围
DCOCTL = CALDCO_8MHZ; //设置 DCO 阶跃+调制