This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401M:Booster Pack MK II

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585908/ccs-msp432p401m-booster-pack-mk-ii

器件型号:MSP432P401M
主题中讨论的其他器件:OPA344

工具/软件:Code Composer Studio

您好;

我想使用具有96K SPS 的 MSP432 Launchpad 和 Booster Pack MK II 的 ADC 录制声音。 在 booster pack MK II 中、TI 使用40dB 放大器(opa344)放大麦克风信号。

我是否可以使用此电路在不混叠的情况下录制声音?

是否有抗混叠滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您是指教育版 Booster Pak Mk II、则原理图中未显示滤波。 您必须提供自己的抗混叠滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我想麦克风"CMA-4544PF"作为低通滤波器工作、但"CMA-4544PF"的数据表未显示20Khz 上限的响应频率。

    您对设计音频抗混叠滤波器的建议是什么?