This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用 CapTIvate Studio 需要什么接口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, CAPTIVATE-PGMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586100/msp430fr2633-what-interface-do-i-need-to-use-captivate-studio

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PGMR

我购买了一个极具吸引力的评估套件、并将 MSP430FR2633设计到了我的电路板中。  但是、到目前为止、我只能使用两线编程接口连接 Code Composer Studio。  为了将电路板连接到 CapTIvate Studio 以在现实生活中进行调优、我需要展示什么?  我很惊讶地打开了评估板的包装、找到了一个包含 USB 和其他几款 MSP430的完整独立板。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将定制板的编程和通信线路连接到 CAPTIVATE-PGMR FET 板、该板又连接到 PC。 SBW 和 UART/I2C 线路都需要使用 CapTIvate 设计中心 GUI 来调优解决方案、如果 FET 板为 MSP430G2633供电、而不是单独的电源、则还需要一个公共 GND 以及一个 VCC。

    此致、
    Ryan