This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:开始通过 Apple Lightning 连接器进行通信

Guru**** 2385130 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PGMR, MSP430USBDEVPACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586092/msp430f5529-getting-started-communicating-via-apple-lightning-connector

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PGMRMSP430USBDEVPACK

我已从 Apple 获得 MFi 开发者许可证。 TI 是否提供任何示例代码和/或参考设计来帮助您快速入门。 我对 USB 连接和 I2C 协处理器连接都很感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430USBDEVPACK 提供 USB 接口所需的所有 API 代码栈和描述符工具、从 PC 进行 I2C 通信需要与 CAPTIVATE-PGMR 上的 HID 桥。 否则、您可能会考虑 eZ-FET 仿真器提供反向通道 UART。

    此致、
    Ryan