This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:使用 Energia 将 SPI 频率设置为16MHz

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-ADS7042, ENERGIA, MSP430FR4133, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585894/msp430fr4133-set-spi-frequency-to-16mhz-using-energia

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:BOOST-ADS7042ENERGIAADS7042

尊敬的所有人:

我将 BOOST-ads7042与 msp430fr4133开发板搭配使用、并使用 Energia 进行编程

我使用了 Energia SPI 库来连接 ads7042、并且能够将模拟光传感器值转换为数字值

现在、这是默认的4Mhz 速度  

我需要将其设置为16MHz 以实现1MSPS 速度

在 Arduino 中、我们有 https://www.arduino.cc/en/Reference/SPISettings  SPISettings 功能来实现这一目的!!!

在 Energia 应该做些什么?

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shashankk、

    请参阅 MSP430FR4133数据表。

    此致、