This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:轻微的文档错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585826/msp430fr5969-minor-documentation-error

器件型号:MSP430FR5969

在 "SLAU367M–2012年10月–2017年1月修订版"的第661页 上、UCBxIFG (UCRXIFG3)的第12位被错误地描述为:

"接收中断标志2。 当 UCBxRXBUF 已经接收到一个时、UCRXIFG2被置位
在受控模式中、如果在 UCBxI2COA2中定义了从器件地址、则为完整字节
在同一帧中的总线上。"

剪切-粘贴的卷曲!

很小,但是,嘿...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nick!

    最好使用文档底部的文档反馈链接。 这一问题将直接向适当的人解决。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊! 但我正在阅读纸质版的副本,所以链接是... 具有讽刺意味? )

    我找到了一个在线副本、单击了该链接、并这样做了。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提高对这一排印错误的认识、我还向文档团队提交了修改用户指南的请求。

    此致、
    Ryan