This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:未找到 Launchpad、TimerA1外部时钟源 TA1CLK 引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585742/msp430g2553-launchpad-timera1-external-clock-source-ta1clk-pin-not-found

器件型号:MSP430G2553

您好!  

我是新使用 msp430g2553 Launchpad 的用户、我尝试将 TA1与外部时钟源(TA1CLK)配合使用、但在用户指南中、我找不到20引脚器件上哪个引脚对应于 TA1CLK。 我认为它与 TA0 (P1.0)是相同的引脚、但当我测试它时、我没有成功。  

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raziel、
    它采用带 P3.7/TA1CLK 的28引脚 MSP430G2553封装。 在20引脚器件上、它不可用。

    此致、
    Vikas Chola