主题中讨论的其他器件: MSP-FET
降级:
Tags 解决方案使用 MSP430G2755。
更换电池或通电几次后、系统将异常运行。
复位后、系统无法正常工作。
您能不能提供一些关于它的建议。
非常感谢!
祝你好运
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级:
Tags 解决方案使用 MSP430G2755。
更换电池或通电几次后、系统将异常运行。
复位后、系统无法正常工作。
您能不能提供一些关于它的建议。
非常感谢!
祝你好运
您好 Katie:
很抱歉,我的答复很迟,请. 请参考答案并帮助检查问题。
1) 1)是否可以尝试使用 JTAG 或 SBW 读出器件以确定闪存区域是否已损坏? 例如、您可以使用 MSP-FET 和 Elprotronic FET-Pro430 Lite 软件执行此操作、以读取代码图像并与您可以从 CCS 或 IAR 生成的 TI-txt 文件代码图像进行比较。 如果您发现您最初编程的图像与故障器件中的图像有任何意外差异、请告知我们。
答: 它们之间没有任何差异。
2) 2)您还可以看到重新编程器件是否会使其再次正常运行?
答:如果对器件进行重新编程、它将正常工作。
3) 3)请在电池更换或下电上电操作期间监控进入 MSP430的 Vcc、并共享图像? Vcc 上是否有尖峰? Vcc 在上电时斜升是否缓慢或快速? 
4) 4)当您对电池进行循环供电或更换电池时、MSP430上的任何引脚是否仍处于较高的电压电平或由其他电压供源、而 MSP 主 Vcc 未通电?
答: 此 应用没有其他电源。
5) 5)您在应用中使用的 MCLK 频率是多少?
答:MCLK 频率为10MHz。
非常感谢您的支持!
此致
祝你好运