This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP-EXP430FR5994:低功耗运行建议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/599855/rtos-msp-exp430fr5994-recommendations-for-low-power-operation

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

工具/软件:TI-RTOS

大家好、 我正在为上述 launchpad 板使用 CCS 7.1.0和 RTOS 2.20.00.06。 专门用于微控制器的是 MSP430FR5994。 我已经看到有一个关于 MSP432低功耗运行的特定用户指南、以及有关 MSP430平台周期抑制的信息。 您能向我推荐一些资源(视频、手册等)、以便为 ME 设计设计设计设计设计出最合适的低功耗模式。 我正在设计一个应由电池供电的数据记录器、节能是一个重要问题。 我想用低功耗模式3.5来休眠器件、并使用 RTC_C 将其唤醒 这是一个好主意、还是有其他建议? 感谢您的观看、 Juan Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    是的、您可以使用 LPM3.5和 RTC 来降低功耗。是否还需要使用 RTOS?

    -尼马
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    请您解释有关您的问题的更多详细信息吗?

    NIMA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想使用 RTOS 开发项目的软件组件。

    我使用项目的 cfg 文件来配置低功耗。 打开电源模块、检查"空闲 CPU"并选择 LPM3或 LPM4。

    我使用万用表测量3V3线路之间连接 GND 跳线和仪器的待机电流。

    我在 LPM3和 LPM4中测量的值类似、为337uA。 我已插入 USD、并将其移除新电流为260 uA。

    是否可以实现更低的功耗?

    听起来很奇怪、两种功率模式的电流是相同的...有什么想法??

    如果有可能、使用 RTOS、我希望实现低功耗。

    我的项目非常简单:

    在调用 BIOS_start 函数之前、我在主函数 A 中使用相应的 ALARM 来配置主板、ADC 和 RTC。

    警报触发、并执行与 RTC 相关的 Hwi。

    布置了一个 Swi、此 Swi 重新配置 RTC ALarma 并开始 ADC 的转换。

    当 ADC 值可用时、相应的 Hwi 被执行、该 Hwi 将该值存储在变量中并布置一个信标。

    最后、将执行与一起保存数据的任务、以 uSD 为单位。 最后、信标再次挂起。

    我的空闲模块的配置如图所示:

    谢谢、此致、

    Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在调试模式下测量此电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过以下几种方法测量了能量:EnergyTrace 处于调试和无调试模式、以及使用外部万用表。

    此外、Energy Trace++默认未设置、激活此工具后、我已经测试了几个方面。

    我观察到、将 fatfs 模块添加到.cfg 文件中、微控制器在活动模式下的工作百分比约为5-6 %、其余在 LPM3模式下的工作百分比约为5-6 %。 但是、移除 fatfs 模块后、活动模式百分比会降至1%以下。

    我需要在项目中使用 uSD 卡。 是否可以动态使用 fatfs 模块并避免这种额外功耗?

    谢谢、此致、

    Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    fatfs 库是第三方库。 请允许我花些时间四处询问、看看我能找到什么可以帮助您。

    -尼马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 FatFs Raw Example/Approach 或 FatFs with the fopen and fread、fwrite 等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 fopen、fread、fprintf 等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试使用 f_open 和其他原始访问函数? 我想看看这是否会降低您的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    打扰一下。 我正在完成项目的其他部分。

    我认为问题已经解决。 我解释执行的测试:

    1--测试 MSP430FR5994的原始 fatsDraw 项目该器件仅在活动模式下工作。

                

    2.-我复制并粘贴之前的项目、配置低功耗模式并删除.cfg 文件中的"idle"分量、结果如下:

         

    工作模式大约为6%(功耗的坏数字)。 该器件在 LPM3和 AM 之间多次切换。

    我尝试删除 fatfs 组件、但在构建项目时出现一些错误。

    3.原来的项目提供了与 FatsDraw 项目类似的结果。 稍后、我复制并粘贴此项目、使用另一个名称、删除了 IDLE 和 FatFS 组件、并按上述方式配置了低功耗模式。 以下是这些条件的结果:

         

    我非常喜欢这些结果:工作模式低于1%、AM 和 LPM3之间的变化很小、项目正在工作。

    然后、在.cfg 文件中使用 fatfs 模块的优势是什么?

    谢谢、此致、

    Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从.cfg 中移除了 FatFS 模块、那么您的工程如何访问 SD 卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    项目已附加。 您可以看到、fatfs 和空闲模块已被删除、项目可以使用 uSD 而不会出现任何错误。

    此致、

    Juan Antonioe2e.ti.com/.../fatsd_5F00_kk.zip