This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Ultrasonic design-center:TDC1000

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603133/msp-ultrasonic-design-center-tdc1000

器件型号:MSP-Ultrasonic design-center
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

我需要测量两个金属(铁)矩形条(L=infinite;W=10cm;厚度=20mm)彼此之间的气隙宽度(0到10mm)。 尽管表面以平行方式相互面对、但面之间的角度在0至45度之间变化。 TI 传感器能否提供任何方法来解决我的问题?

谢谢、

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、
    您能给我一个可接受的传感器放置的想法吗? 它们是否可以放置在条形图上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、
    我很高兴您回答了我的问题。 关于您询问的详细信息、"传感器无法放置在条形上、但可以放置在距离条形最远15cm 的位置"。
    谢谢、
    Surya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surya、

    我很难将环境可视化。 您可以根据需要在此处发布工程图、也可以将其脱机。  

    至于传感器、我们有 MSP430FR6047、它上面有一个超声波外设、您可能需要查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很明显、外设充当 AFE 和信号处理器、但它不包含传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道它不包含换能 器、但我只是希望我也能在换能器部件方面得到您的帮助。

    请查找所附图像。 我需要计算的这些平行杆之间的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、
    这些看起来像是用于铁路汽车。 您是否正在尝试监控开关处的距离? 我正在尝试想象10毫米间隙会是什么位置。

    您将在何处/如何安装传感器? 我认为超声波可以在这里使用、只需确定位置即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还可以查看 CapTIvate 和 ESI (电容式和电感式感应)。 您能更深入地描述一下您要解决的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、
    您有什么可以提供的更多信息吗? 是否最好将此讨论脱机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、
    你有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭。