This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-RF2500:向 AP 写入代码

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605678/ez430-rf2500-writing-code-to-ap

器件型号:eZ430-RF2500

我最近收到了上面命名的 MSP430无线开发工具。 我设置了启动应用、它在传感器监控器中显示了接入点和端点温度。

我想修改接入点(插入我的笔记本电脑)中的代码、所以我下载了 IAR 并尝试按照指南操作(在 http://www.ti.com/lit/ug/slau227f/slau227f.pdfThis 上的10.2正常运行至第4点。 在 IAR 中、5-7之后的选项都不可用。

使用"附加到正在运行的目标"时出错:

"Mon Jun 26, 2017 16:34:06:invalid parameter(s):(Configure), mode=0xe, value=0"(Mon Jun 26, 2017 16:34:06:无效参数:(配置),模式= 0xe,值= 0"

我不知道 "附加到运行目标"是否正确、但正如我说过的、我看到的文档中提供的选项不可用。 更糟糕的是、传感器监控器现在没有向我显示任一器件、表明它"无法打开 COM 端口"。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    感谢您的发帖。 您是碰巧从 eZ430-RF2500产品文件夹下载 IAR (见下面的屏幕截图)、还是安装了不同的 IAR 版本?

    我猜您已经安装了较新的 IAR 版本、这就是为什么步骤5 - 7不能直接使用的原因。 如果是这种情况、我们可以尝试单击一些图标来完成这些步骤。 您可以在"帮助"->"关于"->"产品信息"下找到版本信息。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    谢谢、我下载了 IAR 6.20.1、现在可以将代码写入 AP 和 ED。 请注意、我的步骤5是:

    5选择 Project →Download and debug

    而不是:

    5.在 IAR 中选择 Project→Debug (该选项不可用)

    COM 端口问题也已解决、但传感器监控器应用程序仍不显示器件(AP 现在也不显示 ED)。 我将 AP 插入 USB (使用 AP 代码)、并使用电池(使用 ED 代码)远程供电。 我知道他们正在相互通信、因为当我打开和关闭 ED 电源时、AP 上的 LED 模式会发生变化。

    是否有任何想法、可能会发生什么错误?

    谢谢、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    您是否碰巧浏览 了用户指南中 提供有关安装传感器监控器演示应用的详细说明的第14节? 第7.2节和第8节也讨论了这个过程。 看起来您使用的是调试接口(因为您可以对器件进行编程)、但无法使用应用接口。

    此致、

    James

    MSP 客户应用