This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5325:使用 Teraterm 从 RAM 进行 UBoot

Guru**** 2611835 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5325, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605989/msp430f5325-uboot-from-ram-using-teraterm

器件型号:MSP430F5325
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我正在使用 TeraTerm 与 MSP430F5325进行通信。  我使用 MSP430软件狗对芯片进行编程、现在我尝试手动将 U-Boot 写入 RAM 以使其启动。  使用"CCC..." 流式传输我尝试使用 TeraTerm 发送文件位流并通过 Kermit 通过串行端口将文件传输到设备、但似乎什么都不起作用。  我缺少什么?  是否有软件工具可以让这变得更简单?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢您发帖并提供特定器件型号。

    当您说"MSP430软件狗"时、您是否意味着您通过 JTAG 或 SBW 使用 MSP-FET 等仿真器对 MSP430F5325器件进行编程? 关于 U-Boot、这听起来像是与启动运行 Linux 而不是启动微控制器的应用处理器(例如 ARM 内核)有关的事情。

    您能否详细介绍一下您的程序的功能以及您尝试通过终端执行的操作? 您是否尝试通过 UART 接口传递数据或尝试通过 UART 接口而非典型 JTAG 接口对器件进行编程?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    您是否解决了问题?

    此致、

    James

    MSP 客户应用