This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633、可降低电容式按钮的功耗

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605919/msp430fr2633-msp430fr2633-reduce-power-consumption-for-captivate-buttons

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

你好。

我正在使用 MSP430FR2633IDAR 微控制器并成功实施 CapTIvate 技术。 除了功耗外、一切都正常。 我正在使用 接近唤醒模式、根据以下文档的第23页、我应该具有3.05uA 的电流

但我的电流为150uA! 在我使用的其他控制器中、如果我停用调试、消耗会被减少。 那么、如何停用调试呢? 还有其他任何"芯片"方式可降低功耗吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandros、

    我建议查看 CapTIvate 技术指南。 更具体地说、有一个专题讨论会详细介绍了如何在保持低功耗的同时设置接近唤醒。 看看它、让我知道它是否能解答您的问题。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb。

    请在这里帮我解决、因为我很困惑。 根据我从您提供的链接中了解到的情况、可以考虑停用 Energytrace。 我下载了 Code Composer Studio、并观看视频以开始。 我前面有一个带有 Energytrace 板的 eZ-FET (黑色 PCB)、它通过电容式按钮连接到我的定制板。 我使用该板作为仿真器。 IAR EW 是编译器和调试器。

    首先、在 CCS 中、我选择器件或电路板、但此电路板不可用... 我想怎么办? 让我们从这开始... 我想我必须使用 eZ-FET 板对器件进行编程、在十六进制下载期间、我将停用能量跟踪? 我对 MSP430系列及其工具和软件完全陌生。 该项目已准备就绪、唯一缺少的就是实现低功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandros、

    我提供的链接的主要重点是如何使用 CapTIvate 设计中心对传感器进行调优以实现低功耗。 Energytrace 是一款可用于测量 MSP430功耗的工具、无需停用。

    如果您已经在使用 IAR 并且熟悉它、我建议您使用该 IDE 以节省时间。 您可以使用 CapTIvate 设计中心来生成 IAR 项目以及 CCS 项目。 您还可以在 此处找到将这些项目导入到 IAR的说明。 您是否使用 CapTIvate 设计中心来生成您正在处理的当前项目? 如果没有、 实验1 将展示如何在设计中心创建新项目并生成代码。  

    总体。 CapTIvate 技术指南 是有关如何使用设计中心、CCS、IAR 和设置项目的信息的重要参考资料。 我了解从新 MCU 开始所面临的挑战、非常乐意为您提供帮助。 随时向我介绍您的最新进展、我将回答您的任何问题。

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是离线处理的、原因是器件被编程为进入 LPM0而不是 LPM3。

    此致、
    Caleb Overbay