This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP 仿真工具停止编程

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606606/msp430f5659-msp-emulation-tools-stops-programming

器件型号:MSP430F5659

您好!

我正在开发基于定制 MSP430F5659的电路板、该电路板具有用于 固件升级的 USB 引导加载程序、

使用 FET Flasher 对 MSP430F5659进行编程时遇到问题、工作正常、直到出现错误、无法写入内存0x8000。

电路板已通电、并且未启动、是否有任何使其正常工作的方法?

在我尝试连接 MSP Flasher 的同时、它已连接并擦除存储器、并且开始照常工作。 那么问题出在哪呢? 如果不使用 MSP Flasher、我们无法进行擦除、因为一旦我们释放电路板、如果出现同样的问题、我们可以采取什么措施使其正常工作? 有什么建议???

由于它在研发中、我们有程序员、但在现场如何解决这个问题(仅供参考- 我们在其中有 USB 引导加载程序)

谢谢、此致、

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    您能否发布您收到的错误的屏幕截图? 此外、您使用的擦除选项是什么?

    此致、  

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitesh、

    您是否仍然需要有关此问题的帮助?

    此致、
    Caleb Overbay