This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:MSP430FR2311:TimerB PWM 和比较器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606113/ccs-msp430fr2311-msp430fr2311-timerb-pwm-and-comparator

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

  我有与 http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/591335/2175105?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=msp430fr2311%20PWM#2175105,the相同的问题,PWM 信号受 eCOMP 输出的影响。

当我  在源代码中添加" SYSCFG2 |= TB0TRGSEL;"时。 PWM 信号一直不正常。

 请给我一些建议。 Tks 非常多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您搜索问题并提供指向此相关主题的链接。

    您使用的引脚和配置是否与另一个线程中的用户相同? 您可以共享您的代码吗? 也许您需要改为配置 TB1模块。

    SYSCFG2 |= TB1TRGSEL; 

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    感谢您的回答。 我要试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    问题已经解决了。您能不能告诉我们为什么设置 SYSCFG2可以使 PWM 信号正常工作? 我找不到信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    问题已经解决了。您能不能告诉我们为什么设置 SYSCFG2可以使 PWM 信号正常工作? 我找不到信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您很可能使用的是 TB1而不是 TB0。 为什么我怀疑这一点? 当您使用 SYSCFG2 |= TB0TRGSEL 时、问题未得到解决、但当您使用 SYSCFG2 |= TB1TRGSEL 时、它通过将 TB1触发源从内部更改为外部来解决问题。 当 TB1TRGSEL 等于0时、触发源为 eCOMP0的输出(内部)、这导致了异常 PWM。

    您可以在数据表的表6-15和用户指南的表1-42中阅读有关此内容的更多信息。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    感谢您的回答。