This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FLASHER:即使在擦除所有数据之后也能保持 RAM 中的数据

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6747A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601122/msp430flasher-retaining-data-in-ram-even-after-erasing-all-data

器件型号:MSP430FLASHER

大家好、团队、

请您回答我的客户的问题。

目前、我们在使用 MSP430 Flasher CLI-Tool 时遇到一些问题。 尽管使用了-e ERASE_ALL 命令行参数、但我们看到我们的程序仍然能够从信息段检索有效数据。 即使是选项 ERASE_TOTAL 也不能帮助我们清除芯片上的所有数据。

这让我们想知道、mspFlasher 工具是否能够像这样正确地将数据写入芯片、这让我们相信...

使用的 MSP430Flasher 版本为1.3.14

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    对问题进行更新。

    我们找到了我们认为 MSP430Flasher 运行不正常的原因。

    一个是错误记录的命令行选项"-u"、这允许我们删除信息部分 A。根据我的同事、文档说明此开关允许删除 BSL。 我们相信在编写文档时出现了复制和粘贴错误。

    此外、我们的软件在 RAM 中找到有效数据、当处理器上电时、RAM 仍在那里。

    我们现在仍然在这里观察这个问题。

     

    谢谢你。 期待收到您的来信。

     

    最棒的

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Needhu、

    客户使用哪款 MSP430器件? 请提供特定器件型号。

    此外、请记住、闪存中的信息存储器与 RAM 存储器不同。 通常、闪存中的信息存储器包含用于 DCO 校准的重要 TLV 数据、并且这些数据特定于每个器件。

    他们所指的是哪个文档? 查看 MSP Flasher 用户指南、我发现"-u"标志将解锁 INFOA 存储器、但包含 TLV 值的区域可能仍然受到保护。 当我们了解器件的器件型号时、我们可以确认这一点。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    非常感谢您的回复。

    他们使用的 MSP 器件是 MSP430F6747A。

    谢谢、此致、
    尼德胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Needhu、

    感谢您提供特定的器件型号。 在数据表中、表6-9显示 TLV 数据存储在闪存存储器的单独区域中、而不是 INFox 部分中。

    当它们执行擦除所有闪存存储器部分的命令(包含 TLV 数据的器件描述符除外)时、它们能否读取存储器并共享文件/结果?

    关于不正确的文档、除非 我遗漏了一些内容、否则我在《MSP Flasher 用户指南》中看不到任何看似错误的内容。 "-u"触发器只允许 INFOA 存储器部分被擦除、但它实际上不会擦除这个部分。 "-b"触发器解锁 BSL 存储器部分。

    最后、MSP430F6747A 的 JTAG 相关勘误表可能与此相关。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    感谢您提供信息。 我将尽快返回。

    谢谢、

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Needhu、

    此问题是否已解决?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James。

    非常感谢您的支持。 是的、客户解决了。

    谢谢、
    尼德胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您的介绍。 我相信这将帮助可能有同样问题的其他社区成员。

    此致、

    James

    MSP 客户应用