This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:使用此模块测量电源质量和负载监控应用

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601070/evm430-f6736-using-this-module-for-measuring-power-quality-and-load-monitoring-applications

器件型号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他器件: TIDM-THDREADINGEVM430-F6779

您好!

我将 EVM430-F6736用于计量应用。 我将使用评估套件来确定电源和负载监控应用的输入电源质量。

评估套件上的微控制器是否适合这些应用中所需的信号处理?

该套件能否与 SPI 接口 MicroSD 卡分线板连接、以在 MICrSD 卡上存储数据?

我可以将哪些评估套件用于这些应用?

此致、

Abhishek Grover。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您已经购买了 EVM430-F6736。 该板是一款具有电能测量功能的单相 EVM。 如果您的应用需要多个相位、我们可提供其他支持多相应用的 EVM。

    为了访问 EVM430-F6736上的 SPI 接口、电路板顶部附近的 RF1和 RF2接头将允许您访问必要的 SPI 引脚。 作为一般资源、请查看 《将 MSP430与 MMC/SD 闪存卡连接 》应用手册。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我尚未购买此 EVM。 我的应用是单相。 我想知道此 EVM 是否可用于电源质量和负载监控应用、或者我是否应该使用任何其他基于 EVM 或 SoC 的解决方案?

    此致、

    Abhishek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的建议取决于您的应用的电源质量要求。 对于诸如测量 RMS 电流和电压、有功和无功功率、有功和无功电能、功率因数和频率等基本特性、EVM430-F6736将正常工作。

    要获得更高级的功能、我建议查看用于能源监控的总谐波失真测量参考设计(TIDM-THDREADING)。 TIDM-THDREADING 参考设计可在三相电能计量系统(但可用于单相配置)中实现电能质量分析。 电能质量监测和分析在提高电网可靠性方面发挥着越来越大的作用。 此设计测量总谐波失真(THD)、监控电压骤降和骤升、并测量相间角、以帮助确定相序并防止意外的相位交换。 除这些特性外、该设计还支持测量基波电压和电流、基波有功和无功功率、有功和无功电能、均方根(RMS)电流和电压、功率因数以及线路频率。

    遗憾的是、用于此设计的 EVM430-F6779是按次序排列的、但可用的硬件和软件设计文件应该对您非常有帮助。 作为一种权变措施、您可以购买 EVM430-F6736并从 TIDM-THDREADING (基于 F6779)设计移植代码。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。

    此致、

    James

    MSP 客户应用