This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:在同一 MSP432上测试 SPI 主器件到 SPI 从器件

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606000/msp432p401m-test-spi-master-to-spi-slave-on-the-same-msp432

器件型号:MSP432P401M

尊敬的专家

我的客户在 LaunchPad 中与所连接的架构相同的 MSP432上测试 SPI 主设备到 SPI 从设备。

我们使用的示例代码也随附在后。

我们在从器件侧的开头看到一个错误0x11。

这是示例代码上的错误设置吗?

感谢您的评论。

e2e.ti.com/.../SPI_5F00_16Mhz_5F00_8Mhz.7z

e2e.ti.com/.../SPI-16M_5F00_8M_5F00_Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jefferey、
    我们通常使用2个不同的 LaunchPad 来测试这种代码。 如果在两个设备之间进行通信、您是否看到错误?
    Bob Landers
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bob

    感谢您的评论。
    不、我没有这样应用另一个 MSP432 Launch Pad、并将再次对其进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jefferey、

    您对此是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan

    客户刚刚完成了 PCB 并对其进行了测试。

    我将在他们完成测试后更新结果。

    感谢您的支持。