请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 简介
大家好、我开发了一个无线器件、它可以连续传输批量数据。
MCU: MSP430F5438A
BT:CC2564B (PAN1326B)
-吞吐量:400 kbps
我希望该器件中的 MCU 在进行庞大的数据传输之前进行数据处理、
但是、通过使用蓝牙堆栈代码、UART 协议 是计算额外数据处理的负担、
因此、我想使用 DMA 控制设计 UART 数据传输。
问题-没有关于 UCA3TXIFG 的 DMA 触发分配选项
从 MSP430F5438A 的 DMA 中,我只能选择 uC-A0、A1、B0或 B1中断标志(数据表中的第50页),
但在堆栈代码中、MCU 蓝牙 UART 连接是 UCA3、因此我无法使用 DMA 发送 UART 数据。
如何使用 DMA 传输数据?