This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:帮助

Guru**** 2794655 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606677/msp-fet430uif-help

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSP430F5510

您好!

因此、我尝试 将 MSP-FET430UIF V1.4A 与 FlashPro430结合使用、以便对我的 MSP430F5510进行调试和重新编程。 据我所知、该调试器应与软件兼容、但出于某种原因、它会检测到调试器已连接、但无法与其通信。 我正随他的线程附上一些图片。 如果有人能帮助我解决这个问题,我将不胜感激                   

此外、如果有人可以帮助我将调试器版本升级到 FalshPro430可接受版本、那将会更有帮助。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushant、您好!

    感谢您的发帖。 遗憾的是、您的屏幕截图未发布。 您能否使用答复窗口右下角的"使用富格式"选项、然后选择"插入/编辑媒体"图标(如下所示)。

    我已经在我们的工具团队中发布了内容、但与此同时、您能否分享有关您正在使用的 FlashPro430软件版本的更多信息? 此外、您的 PC 上的操作系统(OS)是什么? 是 Linux/Uubuntue/Windows/Mac 吗?

    在该问题解决之前、您是否有任何可用于对 MSP430F5510进行编程的 LaunchPad?

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 FLASHPro430是 v5.3-7B。 我认为这是 Elprotronics FlashPro 的最新版本。 我 目前在 Windows 7 64位操作系统上。 我没有可以放置 MSP430F5510的 Launch Pad。 它已经安装在我的 PCB 上。 我将通过 JTAG 来调试 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、5510可由 USB BSL 轻松刷写、无需任何胶合逻辑或额外工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决? 如果没有、您是否能够利用 BSL 对器件进行编程?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了 Elprotronics 的 FET-Pro430对我的闪存进行编程。 显然、闪存 Pro430无法识别我的 MSP-FET430UIF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。 我很高兴您解决了您的问题。 遗憾的是、我对 Elprotronics 软件的经验有限、并且没有意识到 FlashPro 软件是用于 FlashPro-430编程器而不是 MSP-FET430UIF。 我相信您的解决方案将帮助可能面临相同问题的其他社区成员。

    此致、

    James

    MSP 客户应用