This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:在无头 Linux 应用程序中安装 eZ-FET Lite 时出现问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600600/msp430f5529-trouble-installing-ez-fet-lite-in-headless-linux-application

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSPDS

您好!  

我的客户已经在板上安装了 eZ-FET Lite。

该主板上还有一个安装了 Linux 的 x86。

坏消息是、它没有监视器输出(仅 UART 命令行)。

是否有任何有关如何仅使用命令行在其中安装 eZ-FET 软件的指针?

我找到了 slau647h.pdf (mspDebugers)。  它包含客户正在努力安装 Linux 的第4.2节。

然后、我向 ti.com/mspds 推荐了一个命令行界面、如您所见。

这是我应该指向他的最好的软件、还是应该将他发送到 MSP Flasher?

是否有安装和软件前端的指针?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blake 您好、

    感谢您提供详细背景信息。

    您是否在问如何在他们的无头 Linux 处理器上安装软件? 我假设他们能够连接到 x86处理器、并使用 ssh、telnet 等通过 Internet (通过 Wi-Fi 或以太网)安装程序、因为它是无头 Linux。 如果不是、他们可能在 x86处理器上有一个 USB 接口、可以在其中加载/安装可执行文件/源代码。 这是一个与特定软件无关的 Linux 级问题。

    要使用 eZ-FET Lite 和 x86处理器对 MSP430F5529进行编程、我建议您首先使用您提到的 MSP430 Flasher。 请注意、这假定 MSP430 Flasher 产品页面上列出的功能/特性/命令满足其要求、并且还假定它们运行基于 Ubuntu 的 Linux。 如果 MSP430 Flasher 不满足他们的需求、他们可以使用更高级的开源 MSP 调试堆栈。 这些工具可以通过命令行运行、因此、假设它们可以如上所述进行连接、这不应该是问题。

    我在《MSP 调试器用户指南》中看到的一件事是、如果您以根用户或用户身份安装 TI CCS、请确保在安装过程中未将调试探针连接到计算机。 我假设这也适用于 MSP430 Flasher 和 MSP 调试堆栈安装过程、因此希望他们能够从物理上断开 eZ-FET Lite 与 x86处理器的连接。 如果 x86处理器可以从其板载插槽中卸下并进行编程、则这不是问题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像一个斜坡一样工作!  谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常棒! 感谢后续行动、Blake。

    此致、

    James

    MSP 客户应用