This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:Σ-Δ 16位分辨率与 Σ-Δ 24位分辨率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604299/msp430f2013-sigma-delta-16-bit-resolution-vs-sigma-delta-24-bit-resolution

器件型号:MSP430F2013
主题中讨论的其他器件:ADS1256

我希望有人能够澄清与使用相同基准电压的24位 Σ-Δ ADC 相比、使用具有内部基准电压(Vref = 1.2V、Vfsr=+-0.6V)的16位 Σ-Δ ADC 可实现的最大分辨率。

根据 ADC 名称、我假设16位 Σ-Δ ADC 将根据所选的 OSR 输出0-16位范围内的值、24位 Σ-Δ ADC 将根据所选的 OSR 输出0-24位范围内的值。

但在阅读系列用户指南时。 数字滤波器输出的位数取决于过采样率、SD_16和 SD_24的范围均为15至30位。

*根据产品系列用户指南:
www.ti.com/.../slau144j.pdf

如果有人能够澄清这两个 ADC 可实现的最大分辨率以及两者之间的差异、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yonathan、

    我必须就此向您回复、但我想向您提供一些更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonathan、您好!

    您提出的问题没有简单的答案就是选择 SD ADC 取决于各种因素和权衡。 一个方面是、您的采样频率比采样方案更低、因为您必须采样更多的时间才能获得特定的 SNR 和分辨率。 还有其他折衷方案。 我强烈建议您查看 TI 的 ADC 学习中心、了解有关此主题的更多信息。 这些指南和应用手册是从通用 ADC 的角度编写的、由于它们的一般性质、它们将应用于 MSP430内集成的 ADC。 链接。

    www.ti.com/.../data-converters-learning-center.page

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jace、

    感谢您花时间了解这一点。 也许我原来的问题不清楚,因为我觉得应该有一个简单的答案。 我了解 Σ-Δ ADC 的基本操作、我不问如何选择 SD ADC、我知道选择更高的 OSR 将降低采样频率、但会实现更高的分辨率。

    我要问的是、16位 Σ-Δ(SD_16)和24位 Σ-Δ(SD_24)可以实现的最大位分辨率是多少。

    我会从他们的名字中假设最大分辨率为16位和24位、但从系列用户指南中可以看到。 数字滤波器输出的位数取决于过采样率、SD_16和 SD_24的范围均为15至30位。 这就是为什么我感到困惑的原因、这两个 SD ADC 之间有什么区别?

    *根据产品系列用户指南:
    www.ti.com/.../slau144j.pdf


    以下是我要查找的信息类型:

    ADS1256:www.ti.com/.../ADS1256

    "允许用户在高达23位无噪声分辨率和高达30k 样本/秒(SPS)数据速率之间进行优化。"
    功能
    24位、无丢码
    所有数据速率和 PGA 设置
    高达23位的无噪声分辨率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonathan、您好!

    我现在对 MSP430F2xxx 系列器件上的 SD16和 SD24之间的差异进行了一些澄清。

       F2013 SD16与 SDS 的其余部分不同、因为它具有带缓冲器的多路复用输入通道与同步转换。
    2、   SD16到 SD24 (减去型号)的操作和设计完全相同。
    3、   对我们所有转换器的分辨率的解释并不容易,只是简单地说,它是在单极模式下被2^16分频的基准电压。 当模式更改为24位时,这不会改变。 增加位模式只能确保 ENOB 得到改善、而不是分辨率得到提高
    然而、   为了获得这两种类型的有效性、我们需要获得最高 OSR 的 SINAD 值来确定 ENOB、这将真正代表 SD 的质量。 因此、当您比较16位模式与24位模式时、24位版本的 ENOB 会更好。
    使用   ENOB、我们可以确定噪声位与信号位的关系。

    基本上、SD16和 SD24模块都非常相似、但总的来说、SD24将具有更好的 ENOB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!