This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:如何对 MSP-FET430UIF 进行重新编程

Guru**** 2594410 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPDS, MSP-FET, MSP430F1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606435/msp-fet430uif-how-to-reprogram-the-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSPDSMSP-FETMSP430F1612

我使用 ccsv6升级 MSP-FET430UIF 的固件、但编程过程中失败、并且两个 LED (模式 LED 和电源 LED)始终熄灭、甚至将插入 PC。

那么、有没有其他方法可以将固件编程到仿真器中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    您可以尝试使用 MSPDS 调试器升级/降级工具来恢复您的器件: processors.wiki.ti.com/.../MSPDS_Debugger_Up-_and_Downgrade

    我还建议尝试使用 FET-Pro430工具或升级到 CCSv7来解决此问题。 由于 MSP-FET430UIF 是 NRND、我还建议您找到 MSP-FET 替代产品。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载 MSPDS Source,但找不到 MSP-FET43-UIF 固件,用于在仿真器内重新编程 MSP430F1612。
    您能帮个忙。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不提供对 MSP 进行重新编程的固件在 FET 工具中、您只能升级/降级仿真器。

    此致、
    Ryan