This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对控制器的建议

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605197/suggestion-for-controller

主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

大家好、

我正在构建一个需要这些规格的应用

ADC 采样率至少为每秒100万个样本

2.低功耗(电池供电设备)

3.硬件 RTC

支持 USB

 我已经介绍过 TI 提供的大量控制器、但找不到一个。

任何建议都受到高度赞赏

谢谢、此致

Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Farhan

    关于认证的几个问题

    您正在寻找的 ADC 分辨率是多少? 直至您的应用预期以何种最大采样率运行
    2.当您提到低功耗时,您的意思是主应用程序需要通过电池运行,还是当它处于低功耗模式时,它需要一个纽扣电池?
    3.设备、主机的 USB 支持以及全速或高速的速度?

    通常有以下通用器件系列:MSP432、TM4C12x 和 MSP430器件系列。 根据要求详情、提供明确答案将会容易得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    感谢您的回复

    1、ENOB 12已经足够好了
    2.设备将由电池供电,主要是手持式测量设备
    3. USB 设备可以,任何速度都可以(最好有,如果不存在则可以)

    但对于前两项要求、我们需要内置硬件 RTC、器件将无法访问互联网、其数据将通过 PC 访问、对于首次初始化、我们需要硬件 RTC、因为时间戳对于应用至关重要。

    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Frahan

    如果 USB 不是必备器件、则 MSP432P401R 将是32位系列中的合适器件。 它具有 ADC14、在1MSPS 时的 ENOB 为13.2位。 对于电池供电、功耗较低、并且具有用于计时的片上 RTC (在时间戳和 RTC 计数器模式下)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Amit

    您的建议非常有帮助。
    很抱歉、您稍后回复、感谢您的建议、这是我们缩小范围的控制器。

    谢谢、此致
    Farhan