This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:闪存器命令

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600115/msp430f2619-flasher-commands

器件型号:MSP430F2619

团队、

我客户的软件 团队对 MSP430 Flasher 程序有以下问题。  他们使用它来从 MSP430执行内存转储。  据说、他们选择在内存转储后继续执行程序、但似乎通过 JTAG 线路向处理器发送复位信号。  是否有办法避免这种情况并使其继续运行?  他在内存转储命令的末尾添加了-z [VCC]命令。

这是他们运行的命令和 Flasher 版本:

MSP430Flasher.exe -n MSP430F2619 -a -r [test.txt、0x1100-0x1160]-z [VCC]"

MSP430Flasher 1.3.7版

 

我断开了从 POD 到电路板的复位线路、测量目的是确保、并且未看到复位切换。  然而、MSP430仍然执行复位并且复位标志被置位。  闪存错误标志未设置、看门狗标志也未设置。  因此、不确定其他什么可能导致它复位。 还有其他想法吗?

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    我们必须仔细研究这个问题、下周早些时候再与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    在这里尝试查看这是否是 MSPFlasher 的潜在错误、或者它是否在应用程序代码中存在、一项测试是加载此器件的其中一个代码示例并通过 MSPFlasher 发出相同的命令。 我会选择一个示例、在该示例中、您会看到复位的影响、例如计时器 PWM 示例。 如果 PWM 被中断、那么您很可能会有一个复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否能够解决您的问题? 我将很快关闭此主题。